|
csplus.add_address_breakpoint
|
ブレークポイント種別を指定して、アドレスブレークポイントを追加します。
[指定形式]
csplus.add_address_breakpoint(address, breakpoint_type="", temporary=False)
|
[引数]
|
|
|
|
address
|
ブレークポイントを設定するアドレスを指定します。
|
|
breakpoint_type
|
ブレークポイントの種別を "Hardware" か "Software" で指定します。
正しく指定されなかった場合、種別を自動で選択します。
|
|
temporary
|
一度だけブレークするテンポラリブレークポイントとして設定するかどうかを指定します。
|
[戻り値]
追加したブレークポイントのインデックスを返します。
[詳細説明]
- | 本コマンドで返されるインデックスはブレークポイントが追加された時点でのインデックスです。 他のブレークポイントが追加/削除された場合、実際のインデックスは異なっている場合があります。 |
[使用例]
>>> csplus.add_address_breakpoint(0x12, "hardware", True)
2
|