ウインドウ操作
2. 自動で隠す
各パネルのタイトル・バーのピンアイコンをクリックすることにより,パネルを自動的に隠す・隠さないといった設定を簡単に切り替えることが可能です。操作上,不要なパネルを自動的に隠すことにより,画面を有効に使うことが出来ます。
(a)パネルを自動的に隠す場合 (例:プロジェクト・ツリー)
プロジェクト・ツリーのピンアイコンをクリックしてください。 |
プロジェクト・ツリーが自動的に隠れ,タブができます。 |
(b)隠したパネルを表示する場合 (例:プロジェクト・ツリー)
[プロジェクト・ツリー]タブにポインタを合わせてください。 |
プロジェクト・ツリーがスライド表示されます。 |
ワンポイント・アドバイス |
パネルの隠し場所について
パネルはウインドウの左側,右側,下側の三箇所に隠すことが可能です。また,同じ箇所に複数のパネルを隠すこともできます。