プログラムの編集
2. エディット
手順に従い,プログラムをエディットしてください。
プロジェクト・ツリーのr_main.cをダブルクリックしてください。 |
r_main.cが表示されるので,以下の記述をコピーして,下図の位置にペーストしてください。 |
R_TAU0_Channel0_Start(); |
プロジェクト・ツリーのr_cg_timer_user.cをダブルクリックしてください。 |
r_cg_timer_user.cが表示されるので,以下の記述をコピーして下図の位置にペーストしてください。 |
uint16_t g_count; |
uint16_t inreg = 0,outreg = 0; inreg = P6_bit.no2; outreg = inreg ^ 1; P6_bit.no2 = outreg; P6_bit.no3 = inreg; g_count++; |