Everything

-D


プリプロセッサ・マクロを定義します。

[指定形式]

-D[△]name[=def][,name[=def]]...

 

-

省略時解釈

なし

[詳細説明]

-

プリプロセッサ・マクロとしてnameを定義します。

-

ソース・ファイルの前に,#define name defを記述するのと同等です。

-

本オプションでC 言語の既定義マクロ__LINE__,__FILE__,__DATE__,__TIME__,__RENESAS_VERSION__,__RL78__,__CCRL__,__CCRL,__RENESAS__を再定義することはできません(ただし,-D __RL78__[=1],-D __CCRL__[=1],-D __CCRL[=1],および-D __RENESAS__[=1]を除く)。
これらの再定義は無視され警告となります。

-

nameを省略した場合は,エラーとなります。

-

=defを省略した場合,defを1とみなします。

-

本オプションは,複数指定が可能です。

-

同じプリプロセッサ・マクロに対して,本オプションと-Uオプションを同時に指定した場合は,あとから指定したものが有効となります。

[使用例]

-

プリプロセッサ・マクロとして sample=256を定義します。

>ccrl -D sample=256 -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c