コンパイル単位の先頭にインクルードするファイルを指定します。
[指定形式]
-preinclude=file[,file]... 
 | 
 
 
コンパイル単位の先頭にインクルードするファイルはないものとみなします。
[詳細説明]
-  | コンパイル単位の先頭にインクルードするファイルをfileに指定します。  | 
 
-  | fileに指定したファイルが見つからない場合は,エラーとなります。  | 
 
-  | fileが相対パス指定の場合はコンパイラを起動したフォルダから検索します。  | 
 
[使用例]
-  | コンパイル単位の先頭にファイルsample.hをインクルードします。  | 
 
>ccrl -preinclude=sample.h -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c 
 |