-Dオプションによるプリプロセッサ・マクロの定義を解除します。
[指定形式]
 
なし
[詳細説明]
-  | -Dオプションによるプリプロセッサ・マクロを解除します。  | 
 
-  | ソース・ファイルの前に,#undef nameを記述するのと同等です。  | 
 
-  | 本オプションでは,#define name defの記述による定義は解除できません。  | 
 
-  | 同じプリプロセッサ・マクロに対して,本オプションと-Dオプションを同時に指定した場合は,あとから指定したものが有効となります。  | 
 
[使用例]
-  | -Dオプションによるプリプロセッサ・マクロtestの定義を解除します。  | 
 
>ccrl -D TEST=XTEST -U TEST -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c 
 |