セクション指定
セクション指定オプションには,次のものがあります。
-
-STARt
-FSymbol
-USER_OPT_BYTE
-OCDBG
-SECURITY_OPT_BYTE【V1.12以降】
-SECURITY_ID
-FLASH_SECURITY_ID【V1.12以降】
-AUTO_SECTION_LAYOUT
-SPLIT_SECTION【V1.12以降】
-STRIDE_DSP_MEMORY_AREA【V1.12以降】
-DEBUG_MONITOR
-RRM
-SELF
-SELFW
-OCDTR
-OCDTRW
-OCDHPI
-OCDHPIW
-STRIDE_SELF_AREA【V1.15.00以降】
-STRIDE_OCDTR_AREA【V1.15.00以降】
-STRIDE_OCDHPI_AREA【V1.15.00以降】
-AVOID_SADDR_STACK【V1.15.00以降】
-DSP_MEMORY_AREA【V1.12以降】