-AVOID_SADDR_STACK【V1.15.00以降】
|
スタック領域は,SADDR領域を除いて設定します。
[指定形式]
スタック領域はSADDR領域を含めた範囲を設定します。
[詳細説明]
- | スタック領域の__STACK_ADDR_STARTシンボルと__STACK_ADDR_ENDシンボルは,SADDR領域を除いて設定します。 |
[使用例]
- | セルフRAM領域を除外して分断した領域にセクション配置します。 |
> rlink a.obj b.obj -device=dr5f10a6e.dvf -auto_section_layout -avoid_saddr_stack
|
[備考]
- | 本オプションは,-form={object|relocate|library}オプション,または-stripオプションを指定した場合は無効となります。 |
- | -deviceオプションを指定していない場合,本オプションは無効となります。 |