|
-STRIDE_OCDHPI_AREA【V1.15.00以降】
|
ホット・プラグインRAM領域を除外して分断した領域にセクション配置します。
[指定形式]
ホット・プラグインRAM領域はセクション配置の対象となります。
[詳細説明]
- | ホット・プラグインRAM領域を除外して分断した領域にセクション配置します。 |
[使用例]
- | ホット・プラグインRAM領域を除外して分断した領域にセクション配置します。 |
> rlink a.obj b.obj -device=dr5f10a6e.dvf -auto_section_layout -stride_ocdhpi_ area
|
[備考]
- | 本オプションは,-form={object|relocate|library}オプション,または-stripオプションを指定した場合は無効となります。 |
- | -deviceオプションを指定していない場合,本オプションは無効となります。 |