IICAマスタ受信を開始します。
備考 本 API 関数では、1 バイト単位のIICAマスタ受信を引数 rx_num で指定された回数だけ繰り返し行い、引数 rx_buf で指定されたバッファに格納します。
[指定形式]
#include “r_cg_macrodriver.h”
MD_STATUD
R_IICAn_Master_Receive ( uint8_t adr, uint8_t * const
rx_buf,
uint16_t rx_num, uint8_t wait
);
備考 n は、チャネル番号を意味します。
[引数]
|
I/O |
引数 |
説明 |
|
I |
uint8_t adr; |
スレーブ・アドレス |
|
O |
uint8_t * const rx_buf; |
受信したデータを格納するバッファへのポインタ |
|
I |
uint16_t rx_num; |
受信するデータの総数 |
|
I |
uint8_t wait |
スタート・コンディションのセットアップ時間 |
[戻り値]
|
マクロ |
説明 |
|
MD_OK |
正常終了 |
|
MD_ERROR1 |
バス通信状態 |
|
MD_ERROR2 |
バズ未解放状態 |