IICAスレーブ送信を開始します。
備考 本 API 関数では、引数 tx_buf で指定されたバッファから 1 バイト単位のIICAスレーブ送信を引数 tx_num で指定された回数だけ繰り返し行います。
[指定形式]
#include “r_cg_macrodriver.h”
void R_IICAn_Slave_Send ( uint8_t * const tx_buf, uint16_t tx_num );
備考 n は、チャネル番号を意味します。
[引数]
| I/O | 引数 | 説明 | 
| I | uint8_t * const tx_buf; | 送信するデータを格納したバッファへのポインタ | 
| I | uint16_t tx_num; | 送信するデータの総数 | 
[戻り値]
なし