符号あり乗算を行います。
[指定形式]
void R_MAC32Bit_MULSigned ( int32_t data_a, int32_t data_b, mac32bit_int64_t
* buffer_64bit );
[引数]
|
I/O |
引数 |
説明 |
|
I |
int32_t data_a; |
被乗数値 |
|
I |
int32_t data_b; |
乗数値 |
|
O |
mac32bit_int64_t * buffer_64bit; |
演算結果 |
備考 以下に、演算結果 mac32bit_int64_t の構成を示します。
|
typedef struct { int16_t low_low; int16_t low_high; int16_t high_low; int16_t high_high; } mac32bit_int64_t; |
[戻り値]
なし