符号あり乗算を行います。
[指定形式]
void R_MAC32Bit_MULSigned ( int32_t data_a, int32_t data_b, mac32bit_int64_t
* buffer_64bit );
[引数]
| 
       I/O  | 
    
       引数  | 
    
       説明  | 
| 
       I  | 
    
       int32_t data_a;  | 
    
       被乗数値  | 
| 
       I  | 
    
       int32_t data_b;  | 
    
       乗数値  | 
| 
       O  | 
    
       mac32bit_int64_t * buffer_64bit;  | 
    
       演算結果  | 
備考 以下に、演算結果 mac32bit_int64_t の構成を示します。
| 
       typedef struct { int16_t low_low; int16_t low_high; int16_t high_low; int16_t high_high; } mac32bit_int64_t;  | 
[戻り値]
なし