RIICスレーブ送信を開始します。
備考1. 本 API 関数では、引数 tx_buf で指定されたバッファから 1 バイト単位のRIICスレーブ送信を引数 tx_num で指定された回数だけ繰り返し行います。
備考2. RIICスレーブ送信を行う際には、本 API 関数の呼び出し以前に R_RIICn_Start を呼び出す必要があります。
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
MD_STATUS R_RIICn_Slave_Send ( uint8_t * const tx_buf, uint16_t tx_num );
備考 n はチャネル番号を意味します。
[引数]
| 
       I/O  | 
    
       引数  | 
    
       説明  | 
| 
       I  | 
    
       uint8_t * const tx_buf;  | 
    
       送信するデータを格納したバッファへのポインタ  | 
| 
       I  | 
    
       uint16_t tx_num;  | 
    
       送信するデータの総数  | 
[戻り値]
| 
       マクロ  | 
    
       説明  | 
| 
       MD_OK  | 
    
       正常終了  |