Everything

act_tsk

iact_tsk

概要
タスクの起動(起動要求をキューイングする)
C言語形式
 ER      act_tsk ( ID tskid );
 ER      iact_tsk ( ID tskid );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      tskid;
タスクのID
TSK_SELF: 自タスク
数値: タスクのID

機能
tskidで指定されたタスクをDORMANT状態からREADY状態へと遷移させたのち,初期優先度のレディ・キューの最後尾にキューイングします。これにより,対象タスクは,RI600PXのスケジューリング対象となります。また,このとき以下に示す処理が行われます。
表19-3  タスク起動時に行われる処理
No.
処理内容
1
ベース優先度と現在優先度を,初期優先度にする。
2
起床要求キューイング数をクリアする。
3
強制待ち要求ネスト数をクリアする。
4
保留例外要因をクリアする。
5
例外処理禁止状態にする。

ただし,本サービス・コールを発行した際,対象タスクがDORMANT状態以外の場合には,対象タスクのキューイング処理,および,状態操作処理は行わず,対象タスクに起動要求をキューイング(起動要求カウンタに1を加算)しています。
備考1 RI600PXが管理する起動要求カウンタは,8ビット幅で構成されています。このため,本サービス・コールでは,起動要求数が255回を超える場合には,起動要求の発行(起動要求カウンタの加算処理)は行わず,戻り値としてE_QOVRを返します。
備考2 本サービス・コールの発行により起動されたタスクには,タスク生成時に指定した拡張情報が渡されます。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_ID
-18
不正ID番号
- tskid < 0
- tskid > VTMAX_TSK
- iact_tskを発行した際,tskidにTSK_SELFを指定した。
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- タスクからiact_tskを発行した。
- 非タスクからact_tskを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
E_MACV
-26
メモリ・アクセス違反(act_tskのみ)
- スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。
E_NOEXS
-42
オブジェクト未生成
- tskidのタスクが存在しない。
E_QOVR
-43
キューイング・オーバフロー
- 起動要求数が255回を超えた。