Everything

rsm_tsk

irsm_tsk

概要
SUSPENDED状態の解除
C言語形式
 ER      rsm_tsk ( ID tskid );
 ER      irsm_tsk ( ID tskid );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      tskid;
タスクのID

機能
tskidで指定されたタスクをSUSPENDED状態からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からWAITING状態へと遷移させます。
備考1 本サービス・コールでは,解除要求のキューイングが行われません。このため,対象タスクがSUSPENDED状態でない場合,およびWAITING-SUSPENDED状態でない場合には,戻り値としてE_OBJを返します。
備考2 RI600PXでは,サスペンド要求のキューイング機能はサポートしていません。サスペンド要求のキューイングも含めてSUSPEND要求を解除するfrsm_tsk,ifrsm_tskもサポートしていますが,これらの振る舞いはrsm_tsk,irsm_tskと同じです。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_ID
-18
不正ID番号
- tskid≦0
- tskid > VTMAX_TSK
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- タスクからirsm_tskを発行した。
- 非タスクからrsm_tskを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
E_MACV
-26
メモリ・アクセス違反(rsm_tskのみ)
- スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。
E_OBJ
-41
オブジェクト状態エラー
- 対象タスクがSUSPENDED状態でない。
- 対象タスクがWAITING-SUSPENDED状態でない。
E_NOEXS
-42
オブジェクト未生成
- tskidのタスクが存在しない。