sta_tsk
ista_tsk
ER sta_tsk ( ID tskid, VP_INT stacd );
ER ista_tsk ( ID tskid, VP_INT stacd );
 tskidで指定されたタスクをDORMANT状態からREADY状態へと遷移させたのち,初期優先度のレディ・キューの最後尾にキューイングします。これにより,対象タスクは,RI600V4のスケジューリング対象となります。また,このとき表18-2に示す処理が行われます。
ER sta_tsk ( ID tskid, VP_INT stacd );
ER ista_tsk ( ID tskid, VP_INT stacd );