-
can_act
ican_act
-
ER_UINT can_act ( ID tskid );
ER_UINT ican_act ( ID tskid );
tskidで指定されたタスクにキューイングされている起動要求をすべて解除(起動要求カウンタに0を設定)します。
なお,正常終了時は戻り値として本サービス・コールの発行により解除した起動要求数を返します。
備考 本サービス・コールでは,状態操作処理は行わず,起動要求カウンタの設定処理のみを行います。
したがって,READY状態などからDORMANT状態に遷移することはありません。
|
|
|
|
|
|
|
- 非タスクから本サービス・コールを発行した際, tskidに TSK_SELFを指定した。
|
|
|
|
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
備考 タスクからican_actを発行した場合,および非タスクからcan_actを発行した場合,コンテキスト・エラーは検出されず,システムの正常な動作は保証されません。
|
|
|
|
|
|
|
|
|