Everything

can_wup

ican_wup

概要
起床要求の解除
C言語形式
 ER_UINT can_wup ( ID tskid );
 
 ER_UINT ican_wup ( ID tskid );
 
アセンブリ言語形式
 MOV     A, #tskid
 CALL    !!_can_wup
 
 MOV     A, #tskid
 CALL    !!_ican_wup
 
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      tskid;
タスクのID
TSK_SELF: 自タスク
数値: タスクのID
 
機能
tskidで指定されたタスクにキューイングされている起床要求をすべて解除(起床要求カウンタに0x0を設定)します。
なお,本サービス・コールが正常終了した際には,戻り値として“解除した起床要求数”が返されます。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OBJ
-41
対象タスクがDORMANT状態である
その他
-
正常終了(解除した起床要求数)