-   
   rel_wai
   irel_wai
  
    -   
  
 	
  
  
    | 
 ER      rel_wai ( ID tskid );
 
 
 
 ER      irel_wai ( ID tskid );
 | 
 
 
 	
  
  
    | 
 MOV     A, #tskid
 
 CALL    !!_rel_wai
 
 
 
 MOV     A, #tskid
 
 CALL    !!_irel_wai
 | 
 
 
 tskidで指定されたタスクのWAITING状態を強制的に解除します。
 
 これにより,対象タスクは待ちキューから外れ,WAITING状態からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。
 
 なお,本サービス・コールの発行によりWAITING状態を解除されたタスクには,WAITING状態へと遷移するきっかけとなったサービス・コール(
slp_tsk,
wai_semなど)の戻り値として“E_RLWAI”が返されます。
 
 備考1 本サービス・コールを発行した際,対象タスクがREADY状態へと遷移する場合は,該当タスクの優先度に対応したレディ・キューの最後尾にキューイングし直す処理もあわせて実行されます。
 
 備考2 本サービス・コールでは,強制解除要求のキューイングが行われません。このため,対象タスクがWAITING状態,またはWAITING-SUSPENDED状態以外の場合には,戻り値として“E_OBJ”が返されます。
 
 
  
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  | 
 対象タスクがWAITING状態,またはWAITING-SUSPENDED状態でない
 |