-   
 
   prcv_dtq
  
    -   
  
 
 	
  
  
    
 ER      prcv_dtq ( ID dtqid, VP_INT *p_data );
 
 | 
  
 
 
 	
  
  
    
 MOVW    BC, #LOWW(_data)
 
 MOV     A,  #dtqid
 
 CALL    !!_prcv_dtq
 
 | 
  
 
 
 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 ID      dtqid;
 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 VP_INT  *p_data;
 
 | 
    
 | 
  
 
 dtqidで指定されたデータ・キューのデータ・キュー領域からデータを読み込み,
p_dataで指定された領域に格納します。
 
 ただし,本サービス・コールを発行した際,対象データ・キューのデータ・キュー領域からデータを読み込むことができなかった(データ・キュー領域にデータが書き込まれていなかった)場合には,データの読み込みは行わず,戻り値としてE_TMOUTを返します。
 
 備考 本サービス・コールを発行した際,対象データ・キューのデータ・キュー領域からデータを読み込むことができなかった(データ・キュー領域にデータが書き込まれていなかった)場合,
p_dataで指定された領域の内容は不定となります。
 
 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 対象データ・キューのデータ・キュー領域にデータが書き込まれていない
  
 |