-   
 
   ter_tsk
  
    -   
  
 
 	
  
  
    
 MOV     A, #tskid
 
 CALL    !!_ter_tsk
 
 | 
  
 
 
 tskidで指定されたタスクを強制的にDORMANT状態へと遷移させます。
 
 これにより,対象タスクは,RI78V4のスケジューリング対象から除外されます。
 
 ただし,本サービス・コールを発行した際,対象タスクに起動要求がキューイングされていた(起動要求カウンタが0x0以外であった)場合には,DORMANT状態への状態操作処理,および,起床要求カウンタの減算処理(起床要求カウンタから0x1を減算)を行ったのち,DORMANT状態からREADY状態への状態操作処理もあわせて実行されます。
 
 備考1 本サービス・コールでは,対象タスクが
sig_sem,
get_mpfなどの発行により獲得したOS資源の返却は行いません。したがって,獲得中のOS資源については,本サービス・コールを発行する以前に返却する必要があります。
 
 備考2 本サービス・コールでは,DORMANT状態への状態操作処理を実行する際に,
 
 といった情報をタスクの生成時に設定される値で初期化しています。