Everything

第6章  拡張同期通信機能


本章では,RI850V4が提供している拡張同期通信機能について解説しています。
6.1 概  要
RI850V4における拡張同期通信機能では,タスク間の排他制御を実現する手段としてミューテックスを提供しています。
6.2 ミューテックス
マルチタスク処理では,並行に動作するタスクが限られた数の資源(A/Dコンバータ,ファイルなど)を同時に使用するといった資源使用の競合を防ぐ機能(排他制御機能)が必要となります。そこで,RI850V4では,このような資源使用の競合を防ぐ機能として“ミューテックス”を提供しています。
以下に,ミューテックスを利用した処理の流れを示します。
RI850V4のミューテックスは優先度継承プロトコル,優先度上限プロトコルをサポートしていません。FIFO順,優先度順のみサポートしています。
図6-1  処理の流れ(ミューテックス)
6.2.1 セマフォとの相違点
RI850V4のミューテックスは優先度継承プロトコル,優先度上限プロトコルをサポートしていないので最大資源数が1つのセマフォ(バイナリ・セマフォ)と似た動作をしますが,以下のような違いがあります。
- ミューテックスのロック解除(資源返却に相当)できるのはミューテックスをロックしたタスクのみ
→ セマフォはどのタスク/非タスクからでも資源の返却が可能
- ミューテックスをロックしているタスクを終了する(ext_tsk,ter_tsk)際に,自動的にロック解除処理が行われる
→ セマフォは自動的に資源の返却を行わないので資源を獲得したまま終了してしまう
- セマフォは複数の資源を管理できる(最大資源数を指定できる)がミューテックスの資源最大数に相当する値は1固定
6.2.2 ミューテックスの生成
RI850V4では,ミューテックスの静的な生成のみサポートしています。処理プログラムからサービス・コールを発行して動的に生成することはできません。
ミューテックスの静的生成とは,システム・コンフィギュレーション・ファイルで静的API“CRE_MTX”を使用してミューテックスを定義することをいいます。
静的API“CRE_MTX”の詳細は,「17.5.6 ミューテックス情報」を参照してください。
6.2.3 ミューテックスのロック
ミューテックスのロックは,以下に示したサービス・コールを処理プログラムから発行することにより実現されます。
- loc_mtx
パラメータmtxidで指定されたミューテックスをロックします。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象ミューテックスをロックすることができなかった(すでに他タスクがロックしていた)場合には,自タスクを対象ミューテックスの待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からWAITING状態(ミューテックス待ち状態)へと遷移させます。
なお,ミューテックス待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,ミューテックス待ち状態からREADY状態へと遷移します。
 
ミューテックス待ち状態の解除操作
エラー・コード
unl_mtxの発行により,対象ミューテックスのロック状態が解除された
E_OK
ext_tskの発行により,対象ミューテックスのロック状態が解除された
E_OK
ter_tskの発行により,対象ミューテックスのロック状態が解除された
E_OK
rel_waiの発行により,ミューテックス待ち状態を強制的に解除された
E_RLWAI
irel_waiの発行により,ミューテックス待ち状態を強制的に解除された
E_RLWAI

以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
 #include        <kernel.h>              /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/
 #include        <kernel_id.h>           /*システム情報ヘッダ・ファイルの定義*/
 
 void
 task ( VP_INT exinf )
 {
         ER      ercd;                   /*変数の宣言*/
         ID      mtxid = ID_MTX1;        /*変数の宣言,初期化*/
 
         ............
         ............
 
         ercd = loc_mtx ( mtxid );       /*ミューテックスのロック*/
 
         if ( ercd == E_OK ) {
                 ............            /*ロック状態*/
                 ............
 
                 unl_mtx ( mtxid );      /*ミューテックスのロック解除*/
         } else if ( ercd == E_RLWAI ) {
                 ............            /*強制終了処理*/
                 ............
         }
 
         ............
         ............
 }

備考1 自タスクを対象ミューテックスの待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,コンフィギュレーション時に定義された順(FIFO順,優先度順)に行われます。
備考2 RI850V4では,自タスクがロックしているミューテックスに対して本サービス・コールを再発行(ミューテックスの多重ロック)した際には,戻り値としてE_ILUSEを返します。
- ploc_mtx
パラメータmtxidで指定されたミューテックスをロックします。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象ミューテックスをロックすることができなかった(すでに他タスクがロックしていた)場合には,戻り値としてE_TMOUTを返します。
以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
 #include        <kernel.h>              /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/
 #include        <kernel_id.h>           /*システム情報ヘッダ・ファイルの定義*/
 
 void
 task ( VP_INT exinf )
 {
         ER      ercd;                   /*変数の宣言*/
         ID      mtxid = ID_MTX1;        /*変数の宣言,初期化*/
 
         ............
         ............
 
         ercd = ploc_mtx ( mtxid );      /*ミューテックスのロック(ポーリング)*/
 
         if ( ercd == E_OK ) {
                 ............            /*ポーリング成功処理*/
                 ............
 
                 unl_mtx ( mtxid );      /*ミューテックスのロック解除*/
         } else if ( ercd == E_TMOUT ) {
                 ............            /*ポーリング失敗処理*/
                 ............
         }
 
         ............
         ............
 }

備考 RI850V4では,自タスクがロックしているミューテックスに対して本サービス・コールを再発行(ミューテックスの多重ロック)した際には,戻り値としてE_ILUSEを返します。
- tloc_mtx
パラメータmtxidで指定されたミューテックスをロックします。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象ミューテックスをロックすることができなかった(すでに他タスクがロックしていた)場合には,自タスクを対象ミューテックスの待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からタイムアウト付きのWAITING状態(ミューテックス待ち状態)へと遷移させます。
なお,ミューテックス待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,ミューテックス待ち状態からREADY状態へと遷移します。
 
ミューテックス待ち状態の解除操作
エラー・コード
unl_mtxの発行により,対象ミューテックスのロック状態が解除された
E_OK
ext_tskの発行により,対象ミューテックスのロック状態が解除された
E_OK
ter_tskの発行により,対象ミューテックスのロック状態が解除された
E_OK
rel_waiの発行により,ミューテックス待ち状態を強制的に解除された
E_RLWAI
irel_waiの発行により,ミューテックス待ち状態を強制的に解除された
E_RLWAI
パラメータtmoutで指定された待ち時間が経過した
E_TMOUT

以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
 #include        <kernel.h>              /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/
 #include        <kernel_id.h>           /*システム情報ヘッダ・ファイルの定義*/
 
 void
 task ( VP_INT exinf )
 {
         ER      ercd;                   /*変数の宣言*/
         ID      mtxid = ID_MTX1;        /*変数の宣言,初期化*/
         TMO     tmout = 3600;           /*変数の宣言,初期化*/
 
         ............
         ............
                                         /*ミューテックスのロック(タイムアウト付き)*/
         ercd = tloc_mtx ( mtxid, tmout );
 
         if ( ercd == E_OK ) {
                 ............            /*ロック状態*/
                 ............
 
                 unl_mtx ( mtxid );      /*ミューテックスのロック解除*/
         } else if ( ercd == E_RLWAI ) {
                 ............            /*強制終了処理*/
                 ............
         } else if ( ercd == E_TMOUT ) {
                 ............            /*タイムアウト処理*/
                 ............
         }
 
         ............
         ............
 }

備考1 自タスクを対象ミューテックスの待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,コンフィギュレーション時に定義された順(FIFO順,優先度順)に行われます。
備考2 RI850V4では,自タスクがロックしているミューテックスに対して本サービス・コールを再発行(ミューテックスの多重ロック)した際には,戻り値としてE_ILUSEを返します。
備考3 待ち時間tmoutにTMO_FEVRが指定された際には“loc_mtxと同等の処理”を,TMO_POLが指定された際には“ploc_mtxと同等の処理”を実行します。
6.2.4 ミューテックスのロック解除
ミューテックスのロック解除は,以下に示したサービス・コールを処理プログラムから発行することにより実現されます。
- unl_mtx
パラメータmtxidで指定されたミューテックスのロック状態を解除します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象ミューテックスの待ちキューにタスクがキューイングされていた場合には,ミューテックスのロック解除処理後,ただちに該当タスク(待ちキューの先頭タスク)によるミューテックスのロック処理が行われます。
このとき,該当タスクは,待ちキューから外れ,WAITING状態(ミューテックス待ち状態)からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。
以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
 #include        <kernel.h>              /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/
 #include        <kernel_id.h>           /*システム情報ヘッダ・ファイルの定義*/
 
 void
 task ( VP_INT exinf )
 {
         ER      ercd;                   /*変数の宣言*/
         ID      mtxid = ID_MTX1;        /*変数の宣言,初期化*/
 
         ............
         ............
 
         ercd = loc_mtx ( mtxid );       /*ミューテックスのロック*/
 
         if ( ercd == E_OK ) {
                 ............            /*ロック状態*/
                 ............
 
                 unl_mtx ( mtxid );      /*ミューテックスのロック解除*/
         } else if ( ercd == E_RLWAI ) {
                 ............            /*強制終了処理*/
                 ............
         }
 
         ............
         ............
 }

備考 ミューテックスのロック解除が可能なタスクは“対象ミューテックスをロックしたタスク”に限られます。このため,自タスクがロックしていないミューテックスに対して本サービス・コールを発行した場合には,何も処理は行わず,戻り値としてE_ILUSEを返します。
6.2.5 ミューテックス詳細情報の参照
ミューテックス詳細情報の参照は,以下に示したサービス・コールを処理プログラムから発行することにより実現されます。
- ref_mtx,iref_mtx
パラメータmtxidで指定されたミューテックスのミューテックス詳細情報(ロックの有無,待ちタスクの有無など)をパラメータpk_rmtxで指定された領域に格納します。
以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
 #include        <kernel.h>              /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/
 #include        <kernel_id.h>           /*システム情報ヘッダ・ファイルの定義*/
 
 void
 task ( VP_INT exinf )
 {
         ID      mtxid = ID_MTX1;        /*変数の宣言,初期化*/
         T_RMTX  pk_rmtx;                /*データ構造体の宣言*/
         ID      htskid;                 /*変数の宣言*/
         ID      wtskid;                 /*変数の宣言*/
         ATR     mtxatr;                 /*変数の宣言*/
 
         ............
         ............
 
         ref_mtx ( mbxid, &pk_rmtx );    /*ミューテックス詳細情報の参照*/
 
         htskid = pk_rmtx.htskid;        /*ロックの有無の獲得*/
         wtskid = pk_rmtx.wtskid;        /*待ちタスクの有無の獲得*/
         mtxatr = pk_rmtx.mtxatr;        /*属性の獲得*/
 
         ............
         ............
 }

備考 ミューテックス詳細情報T_RMTXについての詳細は,「15.2.8 ミューテックス詳細情報」を参照してください。