-   
 
   get_mpf
  
    -   
  
 
 
  
  
    
 ER      get_mpf ( ID mpfid, VP *p_blk );
 
 | 
  
 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 ID      mpfid;
 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 VP      *p_blk;
 
 | 
    
 固定長メモリ・ブロックの先頭アドレスを格納する領域へのポインタ
  
 | 
  
 
 mpfidで指定された固定長メモリ・プールから固定長メモリ・ブロックを獲得し,その先頭アドレスを
p_blkで指定された領域に格納します。
 
 ただし,本サービス・コールを発行した際,対象固定長メモリ・プールから固定長メモリ・ブロックを獲得することができなかった(空き固定長メモリ・ブロックが存在しなかった)場合には,固定長メモリ・ブロックの獲得は行わず,自タスクを対象固定長メモリ・プールの待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からWAITING状態(固定長メモリ・ブロック獲得待ち状態)へと遷移させます。
 
 なお,固定長メモリ・ブロック獲得待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,固定長メモリ・ブロック獲得待ち状態からREADY状態へと遷移します。
 
  
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    
 rel_mpfの発行により,対象固定長メモリ・プールに固定長メモリ・ブロックが返却された
  
 | 
    
 | 
  
  
    
 irel_mpfの発行により,対象固定長メモリ・プールに固定長メモリ・ブロックが返却された
  
 | 
    
 | 
  
  
    
 rel_waiの発行により,固定長メモリ・ブロック獲得待ち状態を強制的に解除された
  
 | 
    
 | 
  
  
    
 irel_waiの発行により,固定長メモリ・ブロック獲得待ち状態を強制的に解除された
  
 | 
    
 | 
  
 
 備考1	 RI850V4では,固定長メモリ・ブロックを獲得する際,メモリ・クリア処理を行っていません。したがって,獲得した固定長メモリ・ブロックの内容は不定となります。
 
 備考2	 自タスクを対象固定長メモリ・プールの待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,コンフィギュレーション時に定義された順(FIFO順,優先度順)に行われます。
 
 備考3	 
rel_wai,または
irel_waiの発行により固定長メモリ・ブロック獲得待ち状態を解除された場合,
p_blkで指定された領域の内容は不定となります。
 
 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 -	  mpfid>生成されている固定長メモリ・プールの最大ID
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 -	 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した
  
 -	 ディスパッチ禁止状態から本サービス・コールを発行した
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 |