-   
 
   pget_mpf
   ipget_mpf
  
    -   
  
 
 
  
  
    
 ER      pget_mpf ( ID mpfid, VP *p_blk );
 
 ER      ipget_mpf ( ID mpfid, VP *p_blk );
 
 | 
  
 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 ID      mpfid;
 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 VP      *p_blk;
 
 | 
    
 固定長メモリ・ブロックの先頭アドレスを格納する領域へのポインタ
  
 | 
  
 
 mpfidで指定された固定長メモリ・プールから固定長メモリ・ブロックを獲得し,その先頭アドレスを
p_blkで指定された領域に格納します。
 
 ただし,本サービス・コールを発行した際,対象固定長メモリ・プールから固定長メモリ・ブロックを獲得することができなかった(空き固定長メモリ・ブロックが存在しなかった)場合には,固定長メモリ・ブロックの獲得は行わず,戻り値としてE_TMOUTを返します。
 
 備考1	 RI850V4では,固定長メモリ・ブロックを獲得する際,メモリ・クリア処理を行っていません。したがって,獲得した固定長メモリ・ブロックの内容は不定となります。
 
 備考2	 本サービス・コールを発行した際,対象固定長メモリ・プールから固定長メモリ・ブロックを獲得することができなかった(空き固定長メモリ・ブロックが存在しなかった)場合,
p_blkで指定された領域の内容は不定となります。
 
 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 -	  mpfid>生成されている固定長メモリ・プールの最大ID
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 対象固定長メモリ・プールに空き固定長メモリ・ブロックが存在しない
  
 |