文字列検索(指定文字列の最初の位置)を行います。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <string.h>
char    *strstr(const char *s1, const char *s2);
[戻り値]
見つかった文字列を指すポインタを返します。文字列s2が見つからなかった場合,nullポインタを返します。s2が長さゼロの文字列を指している場合,s1を返します。
[詳細説明]
s1の指す文字列の中で,s2の指す文字列と最初に一致する部分(null文字(\0)は除く)の位置を求めます。