switch文のコード出力形式を指定します。
[指定形式]
-switch={ifelse|binary|abs_table|rel_table}
|
コンパイラがswitch文ごとに最適な出力形式を 自動的に選択します。
[詳細説明]
- | 指定可能なパラメータを以下に示します。
これ以外のものを指定した場合は,エラーとなります。 |
|
ifelse
|
caseラベルを1つずつ比較する形式で出力します。
case文の数が少ないときに,本項目を指定します。
|
|
binary
|
バイナリ・サーチ形式で出力します。
バイナリ・サーチ・アルゴリズムを用いて合致するcase文を探します。
ラベル数が多いときに本項目を選択すると,どのcase文も同じくらいの速さで見つけることができます。
|
|
abs_table
rel_table
|
switch文のcase分岐テーブルを用いる方式で出力します。
case値を基にインデックス化したテーブルを参照し,case値から各caseラベルの位置を取得して分岐します。どのcaseラベルにも同じくらい速く分岐します,case値が連続していない場合はテーブル内に無駄な領域が生じます。
case値の最大値と最小値の差が8192を超えるswitch文に対しては,本オプションを無視して省略時解釈のとおりに処理します。
abs_tableを指定した場合,テーブルには各caseラベル位置の絶対アドレスを登録します。
rel_tableを指定した場合,テーブルには分岐命令から各caseラベル位置までの相対距離を登録します。ただし,相対距離が64Kバイトを超える場合にはリンク・エラーとなります。
switch文を持つ関数がnear領域へ配置する関数である場合は,どちらのパラメータを使用していても,絶対アドレスによるテーブルを用いたコードを生成します。
|
- | ミラー領域がないデバイスでは-far_romオプションを指定してください。 |
- | 本オプションの省略時にコンパイラが最適な出力形式を自動的に選択する場合,switch文を表引きに変換することがあります。表引きへの変換の対象になるのは,switch文のうち,全case節で同一の変数に,定数を代入するものなどです。変換で作成する表の配置先は,各関数の先頭時点で指定したconstデータのセクションとなります。【V1.15.00以降】 |
[使用例]
- | switch文のコードに対して,バイナリ・サーチ形式で出力します。 |
>ccrl -switch=binary -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c
|