外部変数,および#pragma address指定した変数をvolatile宣言したものとして扱います。
[指定形式]
 
volatile修飾のある変数のみをvolatile宣言したものとして扱います。
[詳細説明]
-  | すべての外部変数,および#pragma address指定した外部変数をvolatile宣言したものとして扱います。 
外部変数,および#pragma address指定した外部変数のアクセス回数,アクセス順序はCソース・ファイルで記述したとおりになります。  | 
 
[使用例]
-  | すべての外部変数,および#pragma address指定した外部変数をvolatile宣言したものとして扱います。  | 
 
>ccrl -volatile -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c 
 |