| 
 -refs_without_declaration 
 | 
宣言がない関数を呼び出す場合,または古いスタイル(K&R)の宣言が書かれた関数呼び出しをエラーとします。
[指定形式]
-refs_without_declaration 
 | 
 
 
宣言がない関数を呼び出す場合,または古いスタイル(K&R)の宣言が書かれた関数を呼び出す場合にメッセージを出力しません。
[詳細説明]
-  | 宣言がない関数を呼び出す場合,または古いスタイル(K&R)の宣言が書かれた関数を呼び出す場合にエラーとします。  | 
 
[使用例]
-  | 宣言がない関数を呼び出す場合,または古いスタイル(K&R)の宣言が書かれた関数を呼び出す場合にエラーとします。  | 
 
>ccrl -refs_without_declaration -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c 
 |