日本語/中国語の文字コードを指定します。
[指定形式]
-character_set={none|sjis|euc_jp|utf8|big5|gbk}
|
日本語OSの場合は,本オプションのパラメータにsjisを指定したものとして扱います。それ以外のOSの場合は,noneを指定したものとして扱います。
[詳細説明]
- | 入力ファイル中の日本語/中国語のコメント,文字列に対して,使用する文字コードを指定します。 |
- | パラメータに指定可能なものを以下に示します。
これ以外のものを指定した場合は,エラーとなります。
なお,入力ファイル中で使用している文字コードと異なるものを指定した場合,動作は保証されません。 |
|
none
|
日本語/中国語の文字コードを処理しません
|
|
euc_jp
|
EUC(日本語)
|
|
sjis
|
SJIS
|
|
utf8
|
UTF-8
|
|
big5
|
繁体字中国語
|
|
gbk
|
簡体字中国語
|
[使用例]
- | 入力ファイル中の日本語のコメント,文字列に対して,使用する文字コードにEUCを指定します。 |
>ccrl -character_set=euc_jp -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c
|