Everything
 

-const_copy


<コンパイル・オプション / 最適化オプション>

[指定形式]

-const_copy

 

-

省略時解釈

optimize=2またはoptimize=maxオプションを指定した場合はconst_copyです。

[詳細説明]

-

const_copyを指定した場合、const修飾型外部変数についても定数伝播を行います。

[備考]

-

C++言語ソースファイルのconst修飾型変数については、本オプションで制御することはできません(常に定数伝播されます)。