Everything
 

-nomap


<コンパイル・オプション / 最適化オプション>

[指定形式]

-nomap

 

-

省略時解釈

nomapです。ただし、outputオプションにabs、hex、またはstyのいずれかを指定し、かつoptimize=maxオプションを指定した場合はmapです。

[詳細説明]

-

nomapオプションを指定した場合、外部変数アクセス最適化を行いません。

[例]

-

<Cソース>

long A,B,C;
void func()
{
    A = 1;
    B = 2;
    C = 3;
}

-

<出力コード>

_func:
   MOV.L       #_A,R4
   MOV.L       #1,[R4]
   MOV.L       #_B,R4
   MOV.L       #2,[R4]
   MOV.L       #_C,R4
   MOV.L       #3,[R4]