Everything

getwchar


標準入力ファイル(stdin)から、1つのワイド文字を入力します。

[指定形式]

#include <wchar.h>

long getwchar(void);

[引数]

-

[戻り値]

正常:ファイルの終了の時:WEOF

ファイルの終了でない時:入力したワイド文字

異常:EOF

[備考]

読み込みエラーが発生した時、そのファイルに対してエラー指示子が設定されます。

getwchar関数はgetchar関数のワイド文字対応版です。