getwchar
標準入力ファイル(stdin)から、1つのワイド文字を入力します。
[指定形式]
#include <wchar.h>
long getwchar(void);
[引数]
-
[戻り値]
正常:ファイルの終了の時:WEOF
ファイルの終了でない時:入力したワイド文字
異常:EOF
[備考]
読み込みエラーが発生した時、そのファイルに対してエラー指示子が設定されます。
getwchar関数はgetchar関数のワイド文字対応版です。