選択しているマイクロコントローラがマルチコア対応版の場合において,デバッグ対象とするコア(PE:プロセッサ・エレメント)の選択,およびその状態の表示を行います(「2.9  コア(PE)の選択」参照)。
なお,このパネルは,デバッグ・ツールと接続時のみオープンすることができます。
| 
注意 | 選択しているマイクロコントローラがシングルコア版の場合,このパネルをオープンすることはできません。 | 
 
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
| 
- | [表示]メニュー→[デバッグ・マネージャ]を選択 | 
[各エリアの説明]
デバッグ対象とするPEをオプション・ボタンにより指定します。
プログラム実行中はこのエリアは無効となります。
| 
備考 2. | デバッグ対象コアの指定は,メイン・ウインドウのステータスバー上においても行うことができます。 | 
現在選択しているコアの状態を表示します。
| 
備考 | このエリアに表示される内容は,メイン・ウインドウのステータスバー上においても確認することができます。 | 
現在のプログラムの実行状態を次のアイコンと文字列で示します。
|  |  | 
| 
実行中 | 
 RUN | 
| 
停止中 | 
 BREAK | 
| 
ステップ実行中 | 
 STEP | 
現在のデバッグ・ツールのコアの状態を示します。
なお,同時に複数の状態になっている場合は“&”で区切って状態を列挙して表示します。
|  |  |  | 
| 
Full-spec emulator 
E1/E20 | 
Halt | 
HALTモード中 | 
| 
Stop | 
STOPモード中 | 
| 
Reset | 
リセット状態 | 
| 
Pow Off | 
ターゲットに電源が供給されていない状態 | 
| 
Initial Stop | 
初期停止状態 | 
| 
Deep Stop | 
Deep Stopモード中 | 
| 
Cyclic Run | 
Cyclic Runモード中 | 
| 
Cyclic Stop | 
Cyclic Stopモード中 | 
| 
Cyclic Disable | 
メインコアがCyclic Run モードまたはCyclic Stop モードの時の,メインコア以外のコアの状態 | 
| 
Standby | 
GTMにクロックが供給されていない | 
| 
Disable | 
MCSが起動していない | 
| 
シミュレータ | 
Halt | 
HALTモード中 | 
| 
Stop | 
STOPモード中 | 
| 
Reset | 
リセット状態 | 
現在のカレントPC位置の値を16進数で示します。
このボタンをクリックすると,エディタ パネル上のカレントPC位置へキャレットを移動します。
[ツールバー]
ツールバーの機能は,メイン・ウインドウ上のデバッグ・ツールバーの機能と同等です。
各ボタンの機能についての詳細は,「(2)  デバッグ・ツールバー」を参照してください。