メモリ パネルにおいて,メモリ値の表示桁数の設定を行います。
 
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
-  | メモリ パネルにおいて,コンテキスト・メニューの[表示]→[表示桁数を設定...]を選択  | 
 
[各エリアの説明]
表示する桁数を10 進数で直接入力により指定します。
指定可能な値の範囲は,現在のメモリ パネルにおける[サイズ表記]の設定により,次のように異なります。
| 
 | 
 | 
| 
 
4ビット 
 | 
 
2~512注 
 | 
| 
 
1バイト 
 | 
 
1~256 
 | 
| 
 
2バイト 
 | 
 
1~128 
 | 
| 
 
4バイト 
 | 
 
1~64 
 | 
| 
 
8バイト 
 | 
 
1~32 
 | 
 
注  | 偶数値でのみ指定できます(奇数値が入力された場合,1つ大きな値に変更されます)。  | 
 
[機能ボタン]
| 
 | 
 | 
| 
 
OK 
 | 
 
指定した桁数でメモリ値を表示します。 
 | 
| 
 
キャンセル 
 | 
 
設定を無効とし,このダイアログをクローズします。 
 | 
| 
 
ヘルプ 
 | 
 
このダイアログのヘルプを表示します。 
 |