消費電流測定 パネル【E2】において,電流値データの保存を行います。
消費電流測定 パネル【E2】において,ツールバーの   | 
テキスト・ボックスに直接入力するか(最大指定文字数:259文字),またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します(最大履歴数:10個)。
また,[参照...]ボタンをクリックすることでオープンする電流値データ保存ファイルを選択 ダイアログにより,ファイルを選択することもできます。
なお,パス情報を含まずファイル名のみを指定した場合は,プロジェクト・フォルダが対象となります。
保存する電流値データの範囲を開始時間と終了時間で指定します(単位:us)。10進数の数値のみ入力が可能です。
それぞれのテキスト・ボックスに直接入力するか,またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します(最大履歴数:10個)。
“すべてのデータ”を選択した場合は,開始時間に現在取得している電流値データの最小時間,終了時間に現在取得している電流値データの最大時間を指定したものとみなします。
 を選択