ウインドウ操作
![]()

CS+では、ウインドウを自由自在にカスタマイズすることが出来ます。ここではウインドウ構成と「自動で隠す」、「フローティング」、「ドッキング」などのウインドウカスタマイズに関して説明します。
1. ウインドウ構成
CS+のウインドウ構成を説明します。


プロジェクトツリーパネル
:システム開発のフロー順に、CS+の機能を表示します。
メインパネル
:プロジェクトツリーから選択した機能に対応するパネルを表示
します。(端子配置図パネルコード生成パネル etc)
出力パネル
:出力結果を表示します。