ウインドウ操作
![]()

2. 自動で隠す
各パネルのタイトルバーのピンアイコンをクリックすることにより、パネルを自動的に隠す隠さないといった設定を簡単に切り替えることが可能です。操作上、不要なパネルを自動的に隠すことにより、画面を有効に使うことが出来ます。
(a)プロジェクトツリーパネルを自動的に隠す場合
|
プロジェクトツリーのピンアイコンをクリックしてください。 |


|
プロジェクトツリーが自動的に隠れ、タブができます。 |


(b)隠したプロジェクトツリーパネルを表示する場合
|
[プロジェクトツリー]タブにポインタを合わせてください。 |


|
プロジェクトツリーがスライド表示されます。 |


|
ワンポイントアドバイス |
パネルの隠し場所について
パネルはウインドウの左側、右側、下側の三箇所に隠すことが可能です。また、同じ箇所に複数のパネルを隠すこともできます。