2.11 フローティング・ライセンスのオフライン使用モードを終了する
取得したフローティング・ライセンス(オフライン使用モード)は,有効期限が切れると自動的にサーバに返却されますが,有効期限が切れる前に返却し,オフライン使用モードを終了することもできます。
ネットワーク上のサーバに接続された状態で,ライセンス・マネージャ ウインドウでライセンス名を選択し,[オフライン使用モードの終了]ボタンをクリックします。
図 2.15 | フローティング・ライセンス(オフライン使用モード)使用中のライセンス・マネージャ ウインドウ |
サーバにフローティング・ライセンス(オフライン使用モード)が返却され,ライセンス・マネージャ ウインドウが更新されます。
図 2.16 | フローティング・ライセンス(オフライン使用モード)終了後のフローティング・ライセンス ウインドウ |