Everything
2.12 フローティング・ライセンス・サーバとのバージョン不一致の通知を表示する

フローティング・ライセンス・サーバとのバージョン不一致を, アイコンおよび バルーンヘルプを表示して通知します。

図 2.17

ライセンス・マネージャ バージョン通知アイコン

 

図 2.18

フローティング・ライセンス・サーバ バージョン通知アイコン

 

アイコンまたは バルーンヘルプをクリックすると,メッセージ ダイアログを表示します。