ヘッダ・ファイル依存関係ファイルに,インクルード・ファイル名をターゲットとして追加出力します。
[指定形式]
インクルード・ファイル名をターゲットとして出力しません。
[詳細説明]
- | 依存関係ファイルに,インクルード・ファイル名をターゲットとして追加出力します。 |
- | -M,-MM,-MD,-MMDのいずれも指定されていない場合は,本オプションを無視します。 |
[使用例]
<test1.h>
#include "test2.h"
|
<test.c>
#include <stdio.h>
#include "test1.h"
|
test.obj: test.c
test.obj: stdio.h
stdio.h:
test.obj: test1.h
test1.h:
test.obj: test2.h
test2.h:
|
注 2. | 出力ファイル例は一部のみ記載しています。実際は依存関係のある全てのファイルが出力されます。 |