入力したCソース・ファイルに対してヘッダ・ファイル依存関係ファイル出力をし,コンパイルを継続します。
[指定形式]
依存関係の解析は行いません。ヘッダ・ファイル依存関係ファイルは出力しません。
[詳細説明]
- | 入力ファイルに対し,ヘッダ・ファイル依存関係の解析を実行し,結果をファイルに出力します。
また,コンパイル処理も実行します。 |
- | 出力するファイル名は入力ファイル名の拡張子をdepに置き換えたものとなります。 |
- | -MFオプションと同時に指定することで,出力ファイル名を指定できます。 |
- | オプション-Mまたは-MMと同時に使用する場合は,本オプションは無効となります。 |
[備考]
- | 出力ファイルの詳細は-Mオプションをご覧ください。 |