ヘッダ・ファイル依存関係ファイル出力先を指定します。
[指定形式]
依存関係ファイル出力オプションが指定されている場合,カレントに依存関係ファイルを出力します。
依存関係ファイル出力オプションが指定されていない場合,依存関係ファイルを出力しません。
[詳細説明]
- | 出力する依存関係ファイルのファイル名を指定します。 |
- | 依存関係ファイル名をパス付きで指定した場合,指定のパスに出力します。 |
- | 指定がファイル名ではなくフォルダを指定した場合はエラーとなります。 |
- | 依存関係ファイル出力オプションを指定せずに,本オプションを指定した場合は本オプションを無視します。 |
- | ファイル名として指定した先に既にファイルが存在する場合は,そのファイルを上書きします。 |