Everything
Everything
top
RH850 APIリファレンス編
API関数
関数リファレンス
クロック同期シリアルインタフェースH
R_CSIHm_Start
R_CSIH
m
_Start
CSIH
m
を待機状態にします。
[指定形式]
void R_CSIH
m
_Start ( void );
備考
m
は,チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし
このページの最新版へ
差分情報
前のトピックスへ
r_csihm_callback_error
次のトピックスへ
R_CSIHm_Stop
目次
R_CSIHm_Create
R_CSIHm_Create_UserInit
r_csihm_interrupt_receive
r_csihm_interrupt_error
r_csihm_interrupt_send
r_csihm_interrupt_jobend
r_csihm_callback_receiveend
r_csihm_callback_sendend
r_csihm_callback_error
R_CSIHm_Start
R_CSIHm_Stop
R_CSIHm_Master_Send
R_CSIHm_Master_Receive
R_CSIHm_Slave_Send
R_CSIHm_Slave_Receive
R_CSIHm_Extended_Data_Master_Send
R_CSIHm_Extended_Data_Master_Receive
R_CSIHm_Extended_Data_Slave_Send
R_CSIHm_Extended_Data_Slave_Receive