Everything

R_CSIHm_Master_Receive


マスタモードでデータ受信を行います。

備考 1.

本API関数では,2バイト単位のマスタ受信を引数rx_numで指定された回数だけ繰り返し行い,引数rx_bufで指定されたバッファに格納します。

備考 2.

本API関数の呼び出し後,R_CSIHm_Startを呼び出すことにより開始されます。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
MD_STATUS R_CSIHm_Master_Receive ( uint16_t * rx_buf, uint16_t rx_num, uint32_t chip_Id );

備考

mは,チャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

O

uint16_t * rx_buf;

受信したデータを格納するバッファへのポインタ

I

uint16_t rx_num;

受信するデータの総数

I

uint32_t chipId;

チップセレクトの指定

[戻り値]

マクロ

説明

MD_OK

正常終了

MD_ARGERROR

引数の指定が不正