シリアル・インタフェース UARTMG
以下に、コード生成がシリアル・インタフェース UARTMG用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.55 シリアル・インタフェース UARTMG用 API 関数
|
API 関数名 |
機能概要 |
|
シリアル・インタフェースUARTMGを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
|
シリアル・インタフェースUARTMGに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
|
UARTMG送信転送完了/送信バッファ空き割り込みINTSTMGnの発生に伴う処理を行います。 | |
|
UARTMG受信転送完了割り込みINTSRMGnの発生に伴う処理を行います。 | |
|
UARTMG受信転送完了通信エラー発生割り込みINTSREMGnの発生に伴う処理を行います。 | |
|
UART通信を待機状態にします。 | |
|
UART通信を終了します。 | |
|
シリアル・インタフェースUARTMGに対するクロック供給を停止します。 | |
|
データのUART送信を開始します。 | |
|
データのUART受信を開始します。 | |
|
UARTMG送信完了/送信バッファ空き割り込みINTSTMGnの発生に伴う処理を行います。 | |
|
UARTMG受信完了割り込みINTSRMGnの発生に伴う処理を行います。 | |
|
UARTMG受信エラー割り込みINTSRMGn/INTSREMGnの発生に伴う処理を行います。 | |
|
オーバラン・エラーの検出に伴う処理を行います。 |