32 ビット積和演算回路回路に関するユーザ独自の初期化処理を行います。
備考 本 API 関数は、R_MAC32Bit_Create のコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
void R_MAC32Bit_Create_UserInit ( void );
[引数]
なし
[戻り値]
なし
32 ビット積和演算回路回路に関するユーザ独自の初期化処理を行います。
備考 本 API 関数は、R_MAC32Bit_Create のコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
void R_MAC32Bit_Create_UserInit ( void );
[引数]
なし
[戻り値]
なし