符号なし積和演算を行います。
[指定形式]
void R_MAC32Bit_MACUnsigned ( uint32_t data_a, uint32_t data_b, mac32bit_uint64_t
* buffer_64bit );
[引数]
I/O |
引数 |
説明 |
I |
uint32_t data_a; |
被乗数値 |
I |
uint32_t data_b; |
乗数値 |
O |
mac32bit_uint64_t * buffer_64bit; |
累計初期値/演算結果 |
備考 累計初期値/演算結果 mac32bit_uint64_t についての詳細は、R_MAC32Bit_MULUnsigned を参照してください。
[戻り値]
なし