オーバラン・エラーの検出に伴う処理を行います。
備考 本 API 関数は、UART受信転送完了割り込みINTSRMGnに対応した割り込み処理r_uartmgn_interrupt_receiveのコールバック・ルーチン(R_UARTMGn_Receiveの引数 rx_num で指定された数以上のデータを受信した際の処理)として呼び出されます。
[指定形式]
#include “r_cg_macrodriver.h”
static void r_uartmgn_callback_softwareoverrun ( uint16_t rx_data );
備考 n は、ユニット番号を意味します。
[引数]
| 
       I/O  | 
    
       引数  | 
    
       説明  | 
| 
       I  | 
    
       uint16_t rx_data;  | 
    
       受信したデータ(R_UARTMGn_Receiveの引数 rx_numで指定された数以上に受信したデータ)  | 
[戻り値]
なし